This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:有关高预期寿命的信息

Guru**** 2574895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1390751/isom8110-information-on-high-life-expectancy

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

嗨、团队:

您在过去的主题中提到您正在申请认证、这是否意味着此器件仍处于认证过程中?
如果您已经有可靠性数据、您能公开吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、ISOM8110仍在完成认证流程。 我们预计将于2025年第2季度完成认证。 届时还将提供绝缘寿命数据、但我们预计在500Vrms 工作电压下的绝缘寿命会非常长(大于100年)。

    谢谢!
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的答复。
    这是哪种类型的身份验证?
    是 TI 完成的原始测试还是基于某些标准?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    该器件将根据具有特定绝缘寿命要求的 IEC 60747-17标准进行认证。 该测试由 TI 执行、但经过 VDE 验证。

    谢谢!
    Saleem Marwat