This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741QDWRQ1

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1388841/iso7741-iso7741qdwrq1

器件型号:ISO7741

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用  ISO7741QDWRQ1-IBIS 模型、同时检查输入模型我观察到钳位二极管剂量无法正常工作、

我怀疑此引脚是否有钳位二极管?

谢谢!

Shweta 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    感谢您的咨询。  

    请允许我联系有关 IBIS 模型的专家。 我将在收到回复后向您提供最新信息。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    我们的设计团队确认该器件在模型中确实存在输入钳位二极管。

    输入和电源钳位二极管也针对各种电压和角落进行了建模。

    此致、
    Aaditya Vittal