Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1640 Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A、
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我是深圳 FAE Evan、 我的客户使用 TCA9517A 作为系统 SOC I2C 端口和外部 HDMI I2C 端口之间的缓冲器、如以下原理图所示。 A 侧连接到外部 HDMI 端口、B 侧连接到内部系统 SOC I2C。 问题是、HDMI 认证的一个测试项是端口输入电容(应低于50pF@100kHz I2C 信号)。 现在、他们需要将 TCA9517A 更改为 ISO1640。 ISO1640的输入电容 Cio 可在数据表中找到1pF、我需要确认 ISO1640是否能够保持输入电容不受系统侧电路的影响?