This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:数据表中 ISO (OUT)的含义

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7840, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1391702/isow7840-the-meaning-of-iso-out-in-datasheet

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:ISO7840

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户正在其场景中评估 ISO7840、集成的直流/直流转换器应将3.3V 电压传输到5V。 它们还将连接5V Viso 上的50mA 外部负载。 您可以帮助确认是否建议使用 Viso 为50mA 外部负载供电吗?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您联系我们。

    IISO (OUT)指 ISOW7840的 VISO 引脚上支持的输出电流。 如果在3.3V 至5V 电压配置下使用器件、则支持的最大输出电流(~38mA)指定如下表所示。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao