This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:CAN 总线到 RS485转换器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1393461/iso1044-can-bus-to-rs485-converter

器件型号:ISO1044

工具与软件:

你好  

在主站和从站之间具有使用 CAN 总线收发器的电路。

我们希望检查将 CAN 总线转换为 RS485或 RS232的可能性

并使用 FO 传输数据、

有一种简单的方法可以实现这一点  

好的

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:  

    感谢您联系我们。 从 CAN 收发器切换到 RS485收发器相当简单。 RS485支持全双工和半双工配置(CAN 为半双工)、微控制器协议必须更改。   

    您是否有希望实现目标的方框图?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"FO"?

    您是否需要隔离?

    CAN 和 RS -485都是半双工总线;您应该能够简单地更换所有收发器。

    RS -232使用单向信号、因此一个主器件需要单独的线路与多个从器件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew  

    该 S/W 是由另一个小组制作的电路板的一部分。

    而无需更改 S/W、这需要该组参与;

    是否可以将其更改为我可以使用的 MODBUS  

    用于 Rx / Tx 的光纤( FO )传输

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的及时回复。

    是的,我们确实需要隔离,为此我们考虑使用 FO。

    对于 MODBUS、使用一个光纤发送器相对简单  

    根部和接收器。

    问题是 CANBUS 的 S/W 需要一个 ACK 信号.

    在不改变 S/W 的情况下、我想知道是否有任何简单的出路  

    就像这个来自 Mornsun TD3USPCAN 的模块?  

    好的  

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:  

    什么是 S/W? 从说明来看、您似乎在寻找 CAN 到 RS485的转换器、这是我们没有隔离版本的。 最可靠的方法是使用控制器在隔离侧的两种协议之间进行转换。 这是一个类似的帖子、可能会有所帮助。   (35) TCAN4550:CAN 至 RS 转485转换-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛。 如果需要、可以将非隔离式收发器与数字隔离器一起使用。  

    此致!
    Andrew