This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211DPEVM:EVM 中的变压器替换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, ISOUSB211DPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1393189/isousb211dpevm-replacement-of-the-transformer-in-the-evm

器件型号:ISOUSB211DPEVM
主题中讨论的其他器件:SN6505A

工具与软件:

尊敬的 BU:

我的客户想知道 EVM 原理图中是否有其他供应商推荐的 T1变压器?

请提供建议。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SN6505A 数据表的第9.2.2.5节。 (因此、当您想要定制隔离式电源时、请阅读完整的第9.2.2节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    正如 Clemens 所指出的、ISOUSB211DPEVM 使用 SN6505A 来隔离电源、并从5V 输入生成5V 输出。 请参阅 SN6505A 数据表中的表9-3、查看不同供应商针对各种输入/输出电压配置推荐的变压器列表。 请参阅为5V 至5V 转换建议的引脚、这些引脚可在 ISOUSB211DPEVM 上使用。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao