This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:即使未组装 MCU、IC 的 RXD 和 TXD 引脚上也会出现5V 电压。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1394380/iso1044-5v-appearing-on-rxd-and-txd-pins-of-the-ic-even-when-mcu-is-not-populated

器件型号:ISO1044

工具与软件:

您好!

我看到将 ISO1044用作隔离式 CAN 收发器时、我的电路板上出现一个相当不寻常的问题。 在电流电路板 I am 测试中、当隔离式直流/直流转换器(PDP1-S5-S5-M)和板载直流/直流转换器均通电时、RXD (引脚3)和 TXD (引脚)上的电压为 VCC1。 也就是说、无论 VCC1引脚中存在的任何电压都是我在这些引脚上读取的电压。 请注意、电路板上未组装 MCU。 RXD 和 TXD 悬空。

MCU 上的引脚无法承受5V 的电压。 如果我缺少什么、请告诉我。

请查看下面的原理图:

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RXD 和 TXD 引脚绝不会悬空;它们有内部上拉电阻器。 请参阅第8.3.3.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 这是否意味着与 ISO1044搭配使用的 MCU 需要能够耐受5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 如果1侧的电源为5V、则 I/O 电压为5V

    VCC1和 MCU 应使用同一电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认一下、我可以让 VCC1为3.3V、让 VCC2为隔离式5V、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。