This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:增强型绝缘的计划认证

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1394457/ucc15241-q1-the-planned-certifications-for-reinforced-insulation

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

您好!

该系列 IC 的建议绝缘等级适用于我们的设计。  

我在数据表上看到额定值已规划、尚未经过认证。 此主题的更新是否有更新日期或计划日期?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UL 和 VDE 认证均已完成。 CQC 仍待定、预计将在2024年第3季度末完成。 到2024年第3季度末、所有计划/实现的安全隔离证书都将在 TI.com 上发布。 如果您需要更快获取副本、请直接通过电子邮件发送至 s-mappus@ti.com。  

    此致、

    Steve