This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62161:VIN 和 LT;3V 和 EN 和 gt;0.9V 时的 VOUT 状态

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1394575/tps62161-vout-status-when-vin-3v-and-en-0-9v

器件型号:TPS62161

工具与软件:

团队成员、您好!

我可以向您确认 SW PIN 状态(高阻抗)吗? 无输出电压)何时 EN 引脚高于0.9V (高逻辑电平)且 VIN 低于3V (最小输入电压)?

 谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    当 VIN 低于3V 时、器件处于关断模式、因此 SW 引脚为高阻抗、没有输出、

    谢谢

    Colin