This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISO1644、两侧运行在同一电源电平

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1395515/iso1644-iso1644-with-both-sides-running-on-same-supply-level

器件型号:ISO1644

工具与软件:

您好!

想知道在两侧都具有3.3V 电压的情况下是否可以使用 ISO164x 系列、基本上是为了保护主器件免受从器件影响、还是可以建议使用任何其他器件来满足我们的要求

谢谢

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;两个电源电压相互独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 我们将在设计中使用它