This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SS/ILIM 引脚的规格

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1395109/sn6507-specifications-for-ss-ilim-pin

器件型号:SN6507

工具与软件:

你好!

我在浏览数据表的过程中似乎时常缺少一点信息。
如何估算 SS/ILIM 引脚上的默认电压?
此引脚上的偏置电流典型值为275uA。 根据数据表、但引脚上的绝对最大电压不得超过6V。

通过使用偏置电流(忽略泄漏电流)并在示例 R_ILIM = 47kΩ 中测得电压为13V。
是否在内部将其上限设为某个电压?

此外、 表8-3下的第8.3.6.2节"过流和短路保护(OCP)"说明了以下内容:
"在发生瞬态过载或短路时、如果 SS/ILIM 引脚上产生的电压骤降低于2.5V (典型值)、则器件将其视为"软短路"情况。"
这里并没有提到电压相对于通过开关的输入电压/电流的行为。
为什么引脚上的电压应该下降、为什么其他任何地方都没有提到2.5V 的限制?

为了能够选择具有适当直流偏置的电容器、我对这一点特别感兴趣。
如果你能为我清理一些东西,我会非常感激!

提前感谢并向大家致以良好的问候、
Lukas Rettenbacher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您发送回复、并对数据表中的困惑深表歉意。

    SS/ILIM 是一个双功能引脚、且这两个功能分别为软启动和电流限制。 275µA 的内部偏置电流是软启动电路的一部分、仅在加电时有效、直到软启动激活。 因此、您可以忽略电流限制功能的偏置电流。

    关于 SS/ILIM 引脚上的电压、请忽略该电压、因为它与器件运行无关。 您无需监控此电压或根据此电压做出任何决策。 此引脚上的电阻器决定电流限制、如果输出端存在短路导致输入电流增加到>5A、则器件会检测到硬短路、否则器件会在电流超过电流限制时检测到软短路。

    我希望这有助于您更好地理解。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的快速回答。 一般而言、我可以看到电压为何不重要。


    但正如我在前一篇文章中提到的、我想了解一下这个引脚通常用于选择合适的电容器的电压。
    当使用16V MLCC 时、3V 和6V 之间的差异可能会很大。 我考虑使用这个。
    (https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=GCJ21BR71C475KA01%23)
    或者它 可以忽略不计、因为在启动期间、电容器上的电压缓慢上升、之后不再产生任何影响。

    如果我丢失20%的 C_SS 电容 vor 示例、我就不会再满足 C_OUT < 10 x C_SS 条件。

    此致、
    Lukas Rettenbacher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我理解您想要了解 SS/ILIM 引脚处电容器上的预期电压的原因。 该电压通常为1.3V 左右、在过流情况下可高达5V。 由于正常工作条件下的电压将为1.3V、因此您可以使用额定电压为16V 的电容器。

    我希望这能解答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao