This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14130-Q1:UCC14130-Q1提供单路输出

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1396300/ucc14130-q1-ucc14130-q1-for-single-output

器件型号:UCC14130-Q1

工具与软件:

我已选择 UCC14130QDWNRQ1作为直流/直流隔离式电源来隔离12V 电源。 我打算将其用于单个输出。 但是、我在数据表中找不到有关此用例的具体指导。 因此、我已为此应用创建了原理图、如果您能确认其适用性、将不胜感激。

在我的应用中、不需要 COM-COM VEE 输出。 我不确定在这种情况下是否有必要使用 RLIM、并希望您予以澄清。 此外、如果您可以推荐一种用于隔离目的的更简单的替代器件、那将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meryem、

    在数据表的图12-12中、您可以找到单输出应用程序(如下所示)。 RLIM 引脚需要连接到 VDD 引脚。 请、  使用设计计算器工具(请参阅下面的链接)  来设计原理图元件。 这是一款非常有用的工具、只需输入您的输入和输出规格、然后它就会建议组件选择。

    谢谢你

    UCC14131-Q1-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com