This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:隔离式 CAN 中继器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1044, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1396307/iso1044-isolated-can-repeater

器件型号:ISO1044
主题中讨论的其他器件:ISO7721、、 AM3352

工具与软件:

您好!

我们使用 CAN 通信作为系统总线通信、我们当前正在寻找 CAN 器件。 我们在定制板上安装了一个 AM335x。

AM335x 的 DCAN 模块配备有 CANH 和 CANL 端子、因此无需任何特殊器件干预即可实现 CAN 通信。

此外、由于可以插入和拆卸配备 AM335x 的装置、因此我们正在考虑隔离 CAN 通信。

对于 TI 的隔离式 CAN 收发器来说、控制器侧的连接是 RXD 与 TCD 端子之间的、因此无法连接到 AM335X 的 CAN 端子。

理想情况下、我们正在寻找隔离式 CAN 中继器这样的设备、但您是否可以使用类似 CAN<--isolated--> CAN 这样的结构推荐任何产品?

ISO7721等数字隔离器是否适用? 请告诉我们推荐的产品型号。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    首先直接回答您的问题、我们目前没有任何与此功能匹配的隔离式 CAN 中继器或设备。 数字隔离器不能用于驱动 CAN 总线、因为 CANH 和 CANL 信号要求和设计是不同的典型数字输出。  

    我看了  AM335X 数据表、这些控制器具有可实现轻松 CAN 集成的引脚。 这些引脚不能用于直接驱动 CAN 总线、为此需要 CAN 收发器。   ISO1044将是此应用的一个很好的器件、因为它将提供 GND 瞬变保护。  

    我建议 在标题中使用 AM3352创建一个线程、以便我与微控制器团队确认我的意见。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    Andrew