This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:输入转换上升/下降速率要求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1395412/iso7731-q1-input-transition-rise-fall-rate-requirement

器件型号:ISO7731-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

1. 这些 ISO77xx-Q1系列是否有任何特定的输入转换上升/下降速率要求(从低到高、以及从高到低)?

如果上述输入转换速度要求不满足、器件是否存在损坏的风险。

我问这个问题的原因是、有一些逻辑器件会规定"输入转换上升或下降速率"。 下面的链接展示了此要求的背景。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872746/sn74lvc1g04-input-transition-rise-or-fall-rate-dt-dv

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有施密特触发输入、因此不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements-San:

    我明白了。 我感谢你迅速回答。

    此致、

    平田