This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:最大节点数

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1396710/iso1042-max-number-of-nodes

器件型号:ISO1042

工具与软件:

您好!
客户计划使用具有20个节点的网络。 这样可以吗?或者是否存在最大节点限制? 有没有什么东西可以处理这样的大型网络? 电缆长度的最大限值是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 收发器的特性实现了标准化。 在1Mbps 时、CAN 规范允许的最大距离为40m、节点多达30个。 为了实现更高的 CAN FD 数据速率、总线需要具有更低的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如何设置电容是否有应用手册?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!  

    假设您遵循标准的建议、那么20个节点应该没问题。 "高速 ISO 11898标准规范适用于1Mbps 的最大信令速率、总线长度为40m、节点数最多为30个的情况"(链路#1)。

    请参阅以下应用手册、其中提供了总线速率与信令长度的建议以及 CAN 总线设计建议。 如果您有具体问题、请告诉我。

    1. 控制器局域网(CAN)简介(修订版 B)
    2. 控制器局域网物理层要求(TI.com) 

    此致!
    Andrew