This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:B 版本器件的接收引脚卡在高电平

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1397059/iso1410-b-version-of-part-has-receive-pin-stuck-high

器件型号:ISO1410

工具与软件:

我们的电路使用 ISO1410、该电路与为 ISO1410提供的评估板非常相似。 我们 为该电路购买了器件型号 ISO1410BDW、而不是 评估电路中的器件型号 ISO1410DW。 根据数据表、这些器件之间的唯一差异是隔离级别。  

通过测试电路、我们发现 IC 逻辑侧的接收器输出一直保持高电平、即使通过拉低 RE 引脚并引入良好的差分信号来启用该输出也是如此。 我们在评估板上使用了相同的输入信号并在使能引脚上下拉、它能够正常工作。 在我们的电路和评估板之间无法找到任何不同后、我们将 IC 移到了评估板上、现在评估板也无法工作(这意味着问题出在 IC 本身)。 我们有7个相同电路的副本、它们都出现了相同的问题、因此元件不会出现损坏。 "B"器件上是否有任何明显不同的地方可能导致这种运行差异?  

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们额外的24小时回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    正确、"B"版本和非"B"版本之间的唯一区别是隔离级别。 "B"器件不会导致运行差异。 "B"不是器件的版本、而是表示基本隔离等级(非增强型)。 我建议在 RS 至485总线线路上发送开关波形、查看接收器是否在启用"R"并保持低电平时响应。 在此期间、应禁用 DE (保持低电平)以确保没有总线冲突。  

    此致!
    Andrew