This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242C:ISO7242C 无法环回

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7242C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1397249/iso7242c-iso7242c-cannot-loopback

器件型号:ISO7242C

工具与软件:

我正在使用 ISO7242CDWR 隔离 RS232信号。 当我在 PCB 上连接 ISO7242CDWR 并检查环回时、返回的数据是垃圾。 如果我拆下隔离器 IC、则连接器侧的回送成功。 我的 RS232收发器在没有隔离器的情况下可以正常工作。

MCU --> RS232收发器-->隔离器 ISO7242C --> DB9连接器

我如何进行其他调试? 什么地方可能出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该隔离器必须与逻辑电平 I/O 信号一起使用。

    必须将 RS -232收发器放在隔离器和连接器之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢