This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501相关问题

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1395904/sn6501-sn6501-related-issues

器件型号:SN6501

工具与软件:

您好、

下面显示了 SN6501的原理图。 当负载空载时、客户测试 TP9电压为4.3V。 在100欧姆电阻器负载下、TP9电压将降至4.1V。 LDO TPS76933的输出为3.3V、不符合 LDO 的 VIN=VIN+1V VOUT 规格。 这种情况下是否存在任何应用风险? 负载增加有多大的电流会导致 LDO 输出无法达到3.3V? 您是否需要调整变压器输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请给我们更多的时间来审查和回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能帮助加快过程吗? 客户正在敦促这样做。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您联系我们。

    从 SN6501数据表中提供的输出电压图(请参阅下面的屏幕截图)来看、空载时的4.3V 和33mA 负载时的4.1V 似乎是预期值。 如果 LDO 所需的输入电压应比输出电压高1V、或者 LDO 的压降电压(VDO)大于1V、则最终输出可能无法在整个负载范围内保持3.3V 的稳定。 随着负载电流增加、TP9的输出会降低、这可能导致 LDO 输出降低。

    我们建议客户选择压降电压小于300mV 的 LDO、以确保良好的输出调节。 为了实现理想的 LDO 选择、建议您在电源管理论坛上发布此问题。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    Koteshwar Rao