This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:在 ISO1050DUB 接口上进行2900VDC 测试

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1397543/iso1050-2900vdc-test-on-iso1050dub-interface

器件型号:ISO1050
Thread 中讨论的其他器件:Strike

工具与软件:

嗨、团队:

目前、当 用户机强功率给通信接口施加2900V 耐受电压(机完全没电)、发现通信芯片有一定的损坏概率。

0-2900V 的上升时间为5s、继续时间为5s、故障时间为5s。

您对 芯片是否有任何建议、如果有损坏、客户将直接用新芯片进行更换。 如果芯片没有损坏、是否会对其使用寿命产生影响? 是否可以继续使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    我假设您指的是 UL 1577耐受电压。 ISO1050DUB 封装版本的耐受电压比其他封装选项更小。 Viso (可承受的隔离电压)为2500Vrms 或更低。 2900Vrms 的电压高于额定限值。  

    一次冲击不太可能损坏器件、但隔离栅的寿命可能会受到影响。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    以下是来自客户反馈的条件。 这是否为浪涌测试? 不是初级-次级隔离电压测试? 和客户反馈电压是从通信端口输入的。

    如果有任何错误、请随时告诉我。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    客户提供的表格中的最大电压为1700Vdc、ISO1050应能够轻松处理该电压而不会造成任何损坏。 我不知道为什么以前报告的电压是2900 V。 请与客户澄清。

    谢谢!

    Saleem Marwat