This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:半双工模式

Guru**** 2938170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T, ISO3086T, ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399110/iso3086-half-duplex-mode

器件型号:ISO3086
主题中讨论的其他器件:ISO35T、、 ISO3088

工具与软件:

您好!
最初我想将 ISO35T 用于我的应用、但由于 ISO 端只有5V 电源、因此我采用 ISO3086T、就像采用 ISO35T 半双工模式一样。

这是否可行、或者是否绝对有必要使用 ISO3088?

谢谢!

Martin