This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:最大 CMVR 是多少?

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1390736/isow1432-what-is-the-maximum-cmvr

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

团队成员、您好!

从  ISOW1432的数据表中可以看出、CMVR 为-7V 至12V。 但对于非隔离式收发器也具有相同的范围。 我希望这个值不是正确的值

根据以下提到的信息、共模电压范围应大于上述表。 如果您已经测试了此 CMVR IC、请分享此 IC 的最大 CMVR。 另请您分享为此 IC 测试 CMVR 所需的测试方法。  

如果您有 CMVR 的测试程序,请分享。 我们需要此 IC 的实际 CMVR 值。

谢谢!

Srikanth K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应将 GND2连接到 RS -485接地线。

    CMVR 会比 GND1更宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我了解更广泛的范围、但该价值是什么是我的疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WIOWM (直流)指定为1500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 CMVR (交流/直流)是否用于无误差通信?  

    例如:

    如果我在 GND2和  RS -485接地线上施加1500V 直流/交流电、则必须在 MCU 侧接收数据、并且没有任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值适用于直流失调电压;交流电压为1000V。( DIN VDE V 0884-11:2017-01中指定了测试详细信息)。

    在第8.8节中、共模瞬态抗扰度 µs 为100kV/μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您联系我们。

    如 Clemens 所述、在不使用 GND2的情况下、器件支持的 RS 到485总线共模电压为-7V 至12V。 但是、GND1和 GND2的分离/隔离打破了 RS -485节点上的接地环路。 在这种情况下、共模电压将与隔离工作电压相同、即1000Vrms 或±1500Vdc。 谢谢、请告诉我这是否解答了您的问题。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的明确解释。  

    我记得我在 www.edn.com/.../上读到过同样的解释

    下面是您所介绍的等效电路

    " 图4  通过提供隔离式接收器节点的共模等效电路阐明了这种情况。 由于隔离栅的巨大电阻(RISO = 1014 Ω )与接收器低得多的共模电阻(RCM = 105 Ω )串联、因此整个过程都是如此 V. CM 下降  、 从而消除接收器上的共模影响(V RCM  = 0V) . 此外、GND2-ISO 电势会跟踪接收器输入电压、因此不必担心违反接收器相对于接收器接地的最大输入电压。"

    但是、我无法理解、在接地端隔离之后、VCM 如何下降到 Riso 上。

    请您简单地解释一下。

    谢谢!

    Srikanth k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    您分享的图表和段落准确无误、解释得非常好。 由于 RISO 比 RCM 大得多、因此大部分的 VCM 将显示在 RISO 上。 这是 VCM 出现在 RISO 上的唯一原因。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteswar Rao、

    在之前的对话中、我计划通过在源和接收器上植入230Vrms GPD 来测试 VCM、如下所示。 请建议是否有任何关于同一内容的详细文档。

    我们计划使用 VS1和 VS2分别通过不同的变压器和 GPD 进行供电。 希望这不会是问题。

    谢谢!

    Srikanth K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您跟进其他问题。

    PE1和 PE2之间的差值也称为接地电位差(GPD)、通常为数十伏、远低于230Vrms。 但我们预计在使用230Vrms 进行测试时不会出现任何问题、请继续测试 PE1和 PE2之间的230Vrms、如果您有任何问题、请告知我。

    VS1和 VS2可以是为图中的两个器件供电的独立电源、这是预料之中的、也是非常好的。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao