This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1397782/iso7741-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:ISO7741

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、台湾地区的销售人员、如果 ISO7741DWR 存在浸入式冷却的风险、我希望请求您提供有关分析的帮助、或向我提供任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的问题和信息。 请允许我多花一些时间与一些专家联系、并在下周早些时候与他们进行回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我们没有使用上述液体进行专门测试、因此我们无法保证任何情况、但我们认为情况如下:

    从高压的角度来看、 液体是不导电的、根据定义、对于高压用途、我会假设液体低于空气的导电性。 因此、理论上这应该更好地减少直通空气电弧、以实现高电压性能。

    就物理退化而言、我们建议与供应商核实与 这些环境和用例中使用的"无腐蚀性"或"无反应"相关的证书或数据。  

    总体而言、我们一般认为这是可以的、但同样无法保证我们的设备与您提到的液体之间的相互作用。

    此致、
    Aaditya Vittal