This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOUSB211:我为符合类标准的 USB 音频隔离器使用什么隔离器?

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1400487/faq-isousb211-what-isolator-do-i-use-for-a-class-compliant-usb-audio-isolator

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

我在音频应用程序中听到呜呜声、哨声或嗡嗡声。 TI 是否有能够隔离 USB 端口并消除噪声的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多应用在整个系统中有多条接地路径。 但是、这些接地路径可能是干扰源。 当同一电路中的两个或多个器件彼此具有不同的接地电位时、就会产生干扰(称为接地环路干扰或接地环路)。 接地环路干扰和接地漂移会导致各种问题、例如数据传输错误或信号丢失。 这种干扰甚至会产生电击风险、在高压应用中可能会危及人员或损坏设备。  

    音频应用尤其容易受到可闻范围内的小干扰的影响、这可能是由计算机和接口中的低成本和不平衡电源解决方案引起的。 TI 的隔离解决方案具有出色的隔离性能、可用于消除这些接地回路。  更多相关信息、请参阅 使用隔离式 USB 2.0转接驱动器的 USB 音频隔离