This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721DEVM:IEC60664-4的频率校正因数

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399368/iso7721devm-frequency-correction-factor-from-iec60664-4

器件型号:ISO7721DEVM

工具与软件:

我的开关频率是100kHz。 由于 IEC 60664-1适用于频率高达30kHz。 如何使用临界频率(在 IEC 60664-4中给出)来计算间隙距离。 如果可能、请举一个例子进行详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我们不针对 IEC60664-4标准测试我们的器件、也没有可 供我参考的 IEC60664-4标准。  

    此致、
    Aaditya Vittal