This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:10uF 负载时的软启动时间是多少

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1400399/sn6505b-what-is-the-soft-start-time-with-10uf-load

器件型号:SN6505B

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 SN6505B 实现大约1ms 的软启动时间、以便通过1ms 的软启动与 SN6051 + LDO 同步。 根据数据表、负载电容为40uF 时、启动时间约为4ms。 我可以估算10uF 负载下的软启动时间大约为1ms 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您联系我们。 SN6505B 的软启动为固定值。 10uF 的最小范围和最大范围相同。 该范围针对高达40uF 的负载电容准确。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    该范围非常广泛、因此我假设可以通过更改 RC 常数来控制、但事实并非如此。  您是否只是指定了一个较大的范围、因为它不是一个受严格控制的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是的、软启动不是严格控制的参数、这就是范围很宽的原因。 改变 RC 常数不应该有太大的影响。