This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUBR

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399518/iso1050-iso1050dubr

器件型号:ISO1050

工具与软件:

客户需要  ISO1050DUBR 的 CE 或 CQC 、但我在网站上找不到。 您能帮助检查一下我们是否有这个吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Landy、

    隔离器件的所有证书均可在数据表6.7 "安全相关认证"中找到、并可在下面所示的技术文档下的产品文件夹中找到。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能找到 ISO1050DWR 验证、但没有找到 ISO1050DUBR。 您能帮助提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Landy:  

    您指的是  ISO1050DWR 验证的什么文档、我不确定这是什么文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CQC。 请帮助检查第一个问题。 谢谢!  ISO1050DUBR 的 CQC。 我刚刚找到了 ISO1050DWR 的 CQC、 ISO1050DUBR 的没有 CQC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Landy:

    我们仅通过 CQC 认证了 ISO1050的 DW 封装。 我强烈建议在您的应用中使用 DW 封装。

    谢谢!
    Saleem