This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:应用程序问题。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1398118/iso3082-application-issues

器件型号:ISO3082

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 ISO3082。

使用 ISO3082DWRG4匹配 Siemens PLC - SIMATIC S7-200智能实时单元网络通信。
在由变频器控制的电机启动后会出现485通信崩溃的问题、目前无法通过 PLC 读取和写入指令
波形的实际观察结果表明、RXD 会发出大量异常的低电平逻辑(默认 H 电平经常被异常拉至0V、脉冲宽度小于50ns、周期约为25us)。

您能帮助分析一下为什么会出现这种现象吗? 我们应该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!  

    感谢您联系我们。 根据原理图、这类问题没有更明确的原因。 我建议禁用接收器并查看问题是否仍然存在。  

    您能否说明一下、哪个通道与示波器捕获中的每个信号相对应?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    正如我们看到的、通道1是 A 型到 B 型、通道2是 RXD。

    AB 差分电平是否可以开启 ISO3082的接收器以用于该脉冲宽度)、50ns(<、然后会导致 RXD 虚假数据的发射?

    另一个问题、 接收器迟滞比较器有多长时间的延迟? 其(高电平)阈值工作电压为200mV?μ V

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duan、您好!  

    AB 电平不能打开接收器。 请记住、如果1侧和2侧有隔离电源和接地、则两侧之间不应受到接地噪声的影响。 接收器迟滞特性显示在下面的数据表中。  

    您是否尝试过在 RE 引脚禁用时进行测试? 系统中似乎有很多噪声。 如果在存在噪声的情况下启用接收器、则可能是这导致了接收器切换。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复、我们测试了以下情况:
    当通过下面的波形1禁用 RE 时。 这看起来像是一个简单的毛刺脉冲、没有足够的干扰将 RXD 电平下拉至0V。
    2、当 ISO3082与 PIC 以及进一步 RXD 信号的连接切断时,如下面的第二波形所示,可以看到在一个从隔离通信接地(GND2引脚9/10/15)引入的干扰噪声环境中,ISO3082的 RXD 引脚有异常的工作状态和异常的数据,干扰我们的控制,使下一个控制周期尝试完全恢复,甚至在下一个控制周期后。

    请问你以前是否遇到过这种情况? 它是如何解决的?

    CH1:5VISO 至 GNDISO

    CH2:A 至 GNDISO CH4:B 至 GNDISO

    CH3:RXD (3082-PIN3)

    粉色通道:A-B

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duan、您好!  

    我看到 A 和 B 引脚上的噪声。 该噪声可能是传输失败的原因、因为它们会被解释为信号。 解决问题的最佳方法是找到噪声源并阻止噪声传播到总线。 如果找不到噪声源、则需要将其滤除。

    此致!
    Andrew