This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:我可以使用 Rdc 来补偿 Lipo 电池电压吗?

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399329/sn6507-can-i-use-rdc-to-compensate-lipo-battery-voltage

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

工具与软件:

您好、数据表显示"占空比功能适用的 VIN 范围为6V 至36V。"

这意味着在低于6V 时自动占空比补偿不起作用? 我可以通过其他方式进行更改、即使它不是自动进行的吗?

我想将 PN 与 Lipo 电池一起使用、在3.1和4.2V 之间并补偿推挽式转换器的占空比。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、  

    您是对的。 占空比控制功能在6V 以下不可用;这无法更改。 根据您的描述、您正在尝试使用锂聚合物电池为 SN6507供电、Vin 预计在3.1V 到4.2V 之间变化、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您还有其他解决方案吗?
    我正在使用推挽式电源通过变压器生成+和-电源、但我不需要绝缘。

    我希望拥有一个闭环以提高效率、因为在+和-输出端、我将使用 TPS7A39。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、  

    一个选择是将 SN6507之前的输入电压升高到高于占空比控制所需的6V 电压。 TI 提供一些升压转换器选项。 升压级可通过诸如充电泵 IC 之类的简单转换器来完成。  

    但是、如果不需要隔离、那么集成到 LDO 中的升压转换器可能是更简单的解决方案。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但主题是我需要我没有的负电压常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、  

    在 Vin 低于6V 时使用 SN6507占空比控制的理想选择是使用电荷泵 IC 等器件将电压升高到6V 以上、因为您需要正负电源电压。  

    此致!
    Andrew