This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:隔离式 DAC 设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401131/iso6760-isolated-dac-design

器件型号:ISO6760

工具与软件:

您好-

我正在开发隔离式 DAC、需要5个输出通道。  我将向 ISO6760的每个通道馈送一个~10-20kHz 的 PWM、然后通过具有运算放大器增益=2的 LPF 来推导~0-10V 模拟值。  目标是输出具有9位的分辨率。

我以前从未使用过数字隔离器、但我打算沿着这条线移动、因为我担心的是使用标准光耦合器时的 PWM 占空比失真。  在搜索逻辑选项时、您会发现这个部件。  我有几个问题:

1)隔离式电源为12V、因此我计划使用5V LDO 为 ISO6760生成电源。  您是否有建议使用 TI 的小型低成本 LDO 来获得12->5V 电压、从而满足 ISO 的小电流要求。

2) 2) 您能否查看下面的简单原理图并告诉我任何反馈?  您是否看到如图所示的用于为高阻抗滤波器/运算放大器供电的 ISO 输出存在任何问题?

谢谢!
Leon