This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:与交流信号兼容?

Guru**** 2612505 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399964/iso1541-compatible-with-ac-signals

器件型号:ISO1541

工具与软件:

我们使用 ISO1541与以交流线路为基准但遇到通信错误的电流传感器进行通信。  当隔离侧以交流线路为基准(本例中为400Hz)时是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待和提问。

    从您的图中可以看出、隔离器的 GND2与115V 交流线路位于同一接地节点上。 由于 GND2以与交流线路共享的接地端为基准、这可能会导致隔离器的信号传输出现问题。

    系统原理图可能有助于进一步诊断问题并提供建议、但 将 GND2连接到交流线路可能是导致 您遇到的信号错误的原因。

    此致、
    Aaditya Vittal