This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:未使用的输入/输出

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401397/iso6760-unused-input-outputs

器件型号:ISO6760

工具与软件:

您好-我忘记在上一个主题上发布此帖子。

如果 ISO6760上有未使用的输入/输出、是否有首选的连接方法? 即接地输入、悬空输出?

谢谢

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、  

    未使用的输入可以保持悬空或与默认输出状态相关联。 这可以是 VCC 或 GND、具体取决于您使用的是"F"还是非"F"器件。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。  输出也悬空、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、  

    有。 输出也应该悬空。