This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:输入保护

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1400969/iso7231c-input-protection

器件型号:ISO7231C

工具与软件:

我需要将 ISO7231连接到一个相当糟糕的接口。 它由来自微处理器引脚的 RXD 和 TXD (通过1k 电阻以及0V 和5V 电源)组成。 数据速率为19200波特。 该接口位于包含降压稳压器输出48V @ 100A 的设备上、因此所有四根导线上都存在大量叠加的噪声。

(我更喜欢双绞线 RS485)

如何更好地保护插入接口的10m 4芯电缆远端的 ISO7231? 我第一次尝试使用4.7k 至5V 和1.8k 至接地的热敏 电阻终端、但我想知道这是否会影响噪声容限以及5V 和0V 之间的100nF 电容器。

然后、我在电缆远端接地端与隔离器另一侧的接地端之间添加了一个铁氧体套和一个100nF 电容器、这似乎整理了隔离器的输入波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我额外的24小时回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、  

    感谢您的联系、感谢您的耐心。  

    如您所见、如您所述、采用双绞线电缆的差分协议是适用于上述噪声系统的推荐解决方案。 因此、不建议将 ISO7231用于此类非板载通信、因此在嘈杂的环境中可能没有驱动强度通过10m 电缆进行通信。

    上述方法(端接+屏蔽)可能是最有效的解决方案。 但请注意、不建议使用任何穿过隔离栅的电气连接。

    此致!
    Andrew