This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401942/isow7843

器件型号:ISOW7843

工具与软件:

您好!  

在特性章节中列出了最大耐受脉冲电压10kVpk。 第7.6章中指定了6250Vpk 的 Viosm、并且规定了10kVpk 的电压。

设计电路时应考虑哪个值?区别是什么?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您联系我们。

    请注意、10kVpk 是 ISOW7843的浪涌能力、即该器件可以通过施加在其隔离栅上的10kVpk 浪涌。 VIOSM 是 IEC 60747-17 (与 VDE 0884-17相同)定义的参数、其中 VIOSM 的值要求增强型隔离器具有60%的裕度。 即、要使器件的 VIOSM 为6.25kV、该器件应能够超过10kV。

    因此、我将总结如下。

    VIOSM = 6.25kVpk
    浪涌能力= 10kVpk

    IEC 60747-17最近更新了 VIOSM 要求。 VIOSM 现在需要大于或等于 VIMP 的1.3倍、有关隔离参数的更多信息、请参阅以下常见问题解答。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232289/faq-h-high-voltage-isolation-parameters


    此致、
    Koteshwar Rao