This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:EMI 测试报告

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7841A-Q1, ISOW7841, ISOW7741-Q1, ISOW7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401134/isow7841a-q1-emi-test-report

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件: ISOW7841ISOW7741-Q1ISOW7742-Q1、ISOW7741

工具与软件:

嗨、团队:

您可以请发送 ISOW7841A-Q1的 EMI 测试报告吗? 谢谢!

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您联系我们。 请在下面查看 ISOW7841的辐射发射测试报告。 请注意、ISOW7841是上一代器件、我们现在拥有 ISOW7741-Q1、其性能明显优于 ISOW7841。 我们建议使用 ISOW7741-Q1。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../ISOW7841-CISPR32B-Test-Results-_2D00_-170405.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的建议! 您是否得到 ISOW7741-Q1、ISOW7742-Q1和 ISOW7741TA-Q1的 EMI 报告。 Thnkas

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您考虑使用 ISOW774x 系列。 您可以在以下应用手册中找到 ISOW7741的发射测试结果。 它还包括确保最佳测试结果的设计指南。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    ISOW7741如何满足 CISPR 32辐射发射限值


    此致、
    Koteshwar Rao