This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:信号比较应用的设计审查

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1400539/iso1212-design-review-for-signal-comparison-application

器件型号:ISO1212

工具与软件:

尊敬的专家:

针对使用 ISO1212的客户提出的此设计疑问、向您寻求帮助:

我的目的是建立 STO 电路。 STO 电路流程图的第一步是从 PLC 接收两个+24VDC 信号并获取两个+3.3VDC 信号。 第一步、我选择了 ISO12DBQR 芯片。 我已经查看了此芯片的 EVM 和参考设计、并制作了附加电路。 我想就以下几点向您咨询:

  1. 我向 Sense1和 IN1引脚施加 STO 1 EXT (+24VDC 信号)、并为 vcc1提供+3.3VDC、旨在从 OUT1获得+3.3VDC 输出。 此电路是否适合用于此目的? 根据我阅读的参考文献;我希望它能够相应地工作。
  2. 如果不进行接地隔离、使用单一接地、芯片的运行会有什么问题吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    感谢您联系我们。  

    1. 是的、电路应如上所述工作。  
    2. 如果接地端如上图所示连接在一起、则器件将不会受益于隔离(绕过隔离栅、但器件将继续运行。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrew。

    在当前情况下、我将 GND 标签分配给了 GND1引脚。 对于 FGND1和 FGND2、我合并了这两个引脚并为它们分配了 FGND 标签。 不过、我没有使用布线来连接电路板上的这两个引脚、也没有使用光耦合器等隔离芯片。

    是否存在与设计设置相关的任何问题?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    感谢您提供更多信息。 将 FGNDx 引脚连接在一起没有问题。 由于 GND1和 FGNDx 引脚位于单独的接地层上、因此器件将具有适当的隔离性能。 STO 1和 STO 2节点的传感器应使用 FGNDx 引脚作为接地基准。  

    此致!
    Andrew