https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1398116/iso3088-iso3088
器件型号:ISO3088主题中讨论的其他器件: ESDS552、LMR16030、 TSD05C
工具与软件:
大家好、Dan kisling
我有一个问题要问你。
如您所说、在线路中再增加一个 TVS 将有助于传导高电流浪涌(考虑到1KV 42 Ω/23A、因为 SM712具有19A (8/20uA))。具有能够承受23A 或更高电流的压敏电阻器是否很好?
另外、在浪涌测试程序中、我可以看到线对线和线对 GND、我们是否需要在 A 到 B、A 到 GND 和 B GND 之间添加压敏电阻?
在上图中、显示接地参考是 EARTH 或本地 GND (ISO3088情况下为 GND2)