This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:使用电阻器代替 LED

Guru**** 2562880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389530/iso1228-use-the-resistor-to-replace-led

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你(们)好

由于空间问题、我们需要卸下 LED 和电阻器、更换它

有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    为了维持 ISO1228的断线特性、您可以在不需要 LED 时选择使用二极管。 该器件需要一些一致的压降才能使导线检测功能正常工作。 不能使用电阻器、因为它不会有恒定的压降。 任何电压高于0.8V 的二极管都可用于断线。  

    另请查看"图8-2。 ISO1228灌入型数字输入"。 二极管/LED 的阴极应连接到 AVSS、而不是与输入信号并联。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果使用 IN4148替换 LED、iso1228可以正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    IN4148应可用于替代 LED、因为它的 VF = 1V (假设 IF=LED 100mA)。 请告诉我更新后的原理图。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    由于电路板空间问题,我们需要删除所有 in4148 ,删除 in4148后,如果有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    器件正常运行通常需要这些二极管。 某些功能可能不可用、但让我与团队核实是否有办法在使用较少的二极管或无二极管的情况下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    ISO1228可以在灌入和拉出模式下无需 LED/二极管即可运行、但断线检测将不可用。  "如果不使用断线检测、则可以在灌入模式下将 LEDx 引脚直接连接到 GND、而在拉出模式下可以连接到 V24V。" (7.3.2场侧 LED 指示)。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    您能详细描述一下吗? 谢谢

    如果不使用断线检测、则可以在灌入模式下将 LEDx 引脚直接连接到 GND、而在拉出模式下可以连接到 V24V。" (7.3.2场侧 LED 指示)

     该引脚是指 LED

    1. 引脚 接地短路、会发生什么情况?
    2. 引脚拉高至24V、会发生什么情况?
    3. 将销悬空、会发生什么情况?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    问得好。 请允许我多花一些时间来回答这些问题。 我正在就几个项目与团队进行核实。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是否可以将电阻器空间从 0805减小到0603 尺寸?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    您可以使用应用所需的大小。 但请记住、较小电阻器的额定值需要符合应用所需的正确浪涌和额定功率。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的耐心。 要回答您的问题、请参阅以下内容:  

    • 在灌入模式下、LEDx 引脚可连接到 GND。 需要使用二极管来使断线检测正常工作。 如果 LEDx 引脚短路、断线检测将不可用。  
    • 在供电方模式下、LEDx 引脚可以连接到 AVCC (在供电方模式下断线检测不可用)。  
    1. 引脚 接地短路、会发生什么情况?
      1. 在受电方模式下、没有问题。 设计 工作 .  
      2. 在拉出模式下、这是器件将出现的无效条件  未按预期运行。
    2. 该引脚被拉高到24V、 会发生什么情况?
      1. 在受电方模式下、这是器件将具有的无效条件  未按预期运行。
      2. 在供电方模式下、没有问题。 设计  工作 .  
    3. 使引脚悬空、会 发生什么情况?  
      1. 不是有效的函数。 原理图 未按预期运行。

    此致!
    Andrew