This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:在115200bps 波特率下无法在 RS485中使用 ISOM8111

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710, ISOM8111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1404018/isom8110-cannot-use-isom8111-in-rs485-under-115200bps-baud-rate

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:ISOM8111、ISOM8710

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在其 RS485隔离设计中使用 ISOM8111。

以高速波特率(115200bps)运行时通信将失败。

请帮助您检查并输入您的评论。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    感谢您联系我们。 ISOM811x 系列是模拟式光耦仿真器。 因此、它在用于数字通信时没有较高的数据速率。 从之前的测试来看、我建议将通过光耦仿真器的数据限制在100kBps 以下。 ISOM8710旨在处理更高速的数字信号(高达25MHz)。

    否则、我会推荐使用 TI 的隔离式 RS 到485收发器(如 ISO1452)、或与非隔离式收发器(ISO7741)一起使用的数字隔离器。  

    此致!
    Andrew