This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:查找 P2P

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710, ISOM8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1403569/isom8710-looking-for-p2p

器件型号:ISOM8710
主题中讨论的其他器件: ISOM8711

工具与软件:

的问题、您可以帮助建议与 LTV-M61L 和 TLP2768兼容的 TI 器件吗? 非常感谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTV-M61L:ISOM8710

    TLP2768的封装比 ISOM8711更宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    正如 Clemens 所说、 ISOM8710与 LTV-M61L 交叉。 ISOM8710具有一些性能优势、例如更低的正向电压(Vf)和更宽的正向电流范围(IF)。 以及标准光耦合器的正常改进(请参阅《 使用光耦仿真器替代光耦合器》(TI.com))。  

    TLP2768具有额外的引脚、采用更宽的封装、与 ISOM8710不兼容。

    此致!
    Andrew