This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:ISO35TDWR 的时基故障值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1403259/iso35t-fit-value-for-iso35tdwr

器件型号:ISO35T

工具与软件:

您好!

我正在为一个有 ISO35TDWR 的项目准备 FMEDA。

请提供时基故障值、误差类型及其分布。

此致

Krzysztof Suchocki.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    可以在  产品页面的质量、可靠性和封装数据部分找到时基故障率和其他详细信息。 请参阅下图以了解时基故障相关详细信息:

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    非常感谢您的回答。 您能告诉我我们可以为此组件定义哪些故障模式以及它们的分布是什么。

    此致

    Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krzysztof:  

    感谢您的提问。

    我 假设您在器件生产过程中考虑了上述可靠性时基故障数据、并询问了器件的故障模式。 考虑到这一点、 失效模式反映随机失效事件、不包括因滥用或过载而导致的失效。 因此、不存在故障分布。

    此致、
    Aaditya Vittal