This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212未按预期工作

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1402702/iso1212-iso1212-not-working-as-expected

器件型号:ISO1212

工具与软件:

您好!

我在一个新设计中将 ISO1212用于 DI。我复制了如下所示的参考设计:  

Rthr 为1k、Rsens 为562 Ω

在 RTHR 输入上施加24V 电压后、我立即测量约20mA 的电流。 器件输出不进行开关并保持在0V。 SENSE 引脚上的电压为7V、因此  RTHR 内的电流约为17mA。 (24-7)/1k  

有什么建议表明我的 ISO1212需要这么大的电流?

我还测量了第二个 PCB 并得到了相同的结果。

感谢您的回答!

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您联系我们。 如~ 特性6.9所示、我希望 ISO1212会将电流限制在 Δ V 2.25mA。 在测试时是否发生了可能会损坏 ISO1212的情况? 您能否共享原理图?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我收到了 Digikey 的新 ISO1212芯片并进行了更换、确保方向正确。 不幸的是、我仍然得到了相同的结果。

    我还尝试移除 RTHR 电阻、IC 会在施加24V 输入时开始正确开关。 不过、它随后会消耗在100mA 附近、该 LDO 显然太高了。 不管怎样、我认为 IC 能够正常工作。


    请查看下面的原理图:  

    将 IN1切换到24V (相对于系统 GND -此处不需要隔离)。 输出保持开路-我使用万用表检查它们。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您添加的详细信息。 我同意该器件似乎可以正常工作、应该根据原理图正常工作。 再次查看第一篇文章、我从团队中收集了一些评论。

    • 我假设客户在 SENSE 引脚上以 FGND 为基准测量7V、这是预期结果。
      • 请测量 RSENSE 两端的电压、该电压应为1.25V。 如果是、则器件正常工作。
    • 能否看到完整的电路板原理图? PCB 上的其他元件可能会消耗电流。
    • 您还可以通过断开 ISO1212与其他元件的连接进行测试、仅为 ISO1212供电并进行测试。 或者、订购并测试 EVM。

    此致!
    Andrew