This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180电路设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1404514/lm5180-lm5180-circuit-design

器件型号:LM5180

工具与软件:

你(们)好 输出使用 LM5180的反向降压/升压拓扑

变压器设计 NPS = 1.2、Lm = 40uH

输出电压= 20V、0.1A

当 Rfb = 300K 且 Rset = 16K 时、输出电压为20V。 是否可以将 Rset 更改为12.1K? 如果我更改 Rset、是否会出现任何问题? 此外、当我使用万用表测量 Rset 处的电压时、IC 将停止工作。 是否无法测量 Rset 处的电压?

我的电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM5180进行设计。  根据数据表、Rset 应始终为12.1k。 我不知道您为什么在那里使用16K。  请按相同的因子更改您的 RFB、即使其满足以下公式:

    关于 RSET、它不是直流引脚。  它是动态的、用于内部采样保持。  因此、请勿在运行期间探测或干扰信号。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao