This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:更高的海拔如何影响 VIOTM /VIMP、其他绝缘规格。

Guru**** 2357440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1404652/iso7741-how-higher-altitude-affect-viotm-vimp-other-insulation-spec

器件型号:ISO7741

工具与软件:

嗨、团队:

我发现 VIOTM /VIMP 和 其他绝缘规格没有标记 高度信息。  海拔高度越高、是否会影响绝缘规格? 例如 VIOTM /VIMP 规格。

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    对于 VDE、TUV 和 CSA 认证、高度<=2000m;而对于 CQC 认证、高度<=5000m。 因此、对于 VDE、TUV 和 CSA、如果特定应用的高度高于2000m、则必须调整/更正 VIOTM/VIMP 额定值。

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    谢谢,所以我们可以提供  VIOTM/VIMP 评级 在更高 海拔>5000m 的客户?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    在 IEC 标准中、我了解到高度(最高)<=5000m 的间隙校正因数。 我还没有看到海拔>5000;您的应用是否要求海拔>5000m ?

    谢谢!
    Saleem Marwat