This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:隔离 CAN 总线信号

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1403942/iso1042-isolating-can-bus-signals

器件型号:ISO1042

工具与软件:

您好!

我需要将 CANH 和 CANL 信号与 MCU 隔离。 下面是该解决方案的简单方框图、



我从我的 MCU 进入了 CANH 和 CANL、然后连接到标准收发器(CANH 和 CANL 引脚)。 然后、收发器的 TxD 和 RxD 引脚将馈入隔离式 CAN 收发器的 TxD 和 RxD 引脚。 隔离式 CAN 收发器的输出将是我的隔离式 CAN 总线

( RXD (标准 CAN 收发器) →μ A TXD (隔离式 CAN 收发器)
(TXD (隔离式 CAN 收发器)→RXD (标准 CAN 收发器)


https://drive.google.com/file/d/1iug58vklvo6SRNAIleluG6XP4JGyevRT/view?usp=drive_link

请参考 google drive 文件中的方框图图像、以获得更清晰的图像。 我的问题是、这是否起作用?

此致、
Zi Hao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zi Hao、  

    感谢您联系我们并提供清晰的问题说明。 是的、这种解决方案应该起作用。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!



    从 TIDA 隔离式 CAN FD 中继器产品说明书中、我似乎需要一个总线仲裁逻辑电路。

    在本例中、我是否需要在 CAN 收发器和隔离式 CAN 收发器之间使用它?

    此致、
    Zi Hao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;要连接多条 CAN 总线、您需要仲裁逻辑。

    我不知道有任何 MCU 具有 CANH/L I/O。 标有"MCU"的盒子中是否有其他 CAN 收发器?