This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:并联 Viso 输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1405740/isow7841a-q1-paralleling-viso-outputs

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISOW7721

工具与软件:

您好!  

我将使用 ISOW7841A 提供信号隔离并为额外的通信 IC (RS485、隔离器等)供电。 我希望提高输出功率能力。 并联   ISOW7841A 输出是否可以 ? 如果是、我可以并联的数量是否有限制?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您联系我们。

    ISOW7841的 VISO 输出支持5V 130mA。 因此、它可以支持为 RS 至485收发器等其他器件供电。 只要总负载保持在130mA 以下、VISO 就可以连接到所需的尽可能多的器件。

    如果您所需的总输出电流高于130mA、因此询问是否可以并联多个 ISOW7841器件来支持更高的总输出电流、答案是否定的 ISOW7841无法做到这一点。 但是 ISOW7721具有该功能、允许并联多个输出、以实现更高的总输出电流。 请参阅数据表中的下图。


    此致、
    Koteshwar Rao