This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:TI 提供解决方案吗?

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1405845/iso1228-do-solution-in-ti

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你(们)好

我们已在 DI 模块中使用了 iso1228、现在我们要设计 DO 模块

TI 是否具有与 iso1228相同的 DO 解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    我很高兴 ISO1228能够为您效劳。 对于隔离式数字输出、通常建议使用带有数字隔离器的开关。 此处显示了一些示例和推荐的器件 数字输出模块设计资源|德州仪器 TI.com。  

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew