This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:使用占空比公式计算 RDC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1405736/sn6507-calculating-rdc-using-duty-cycle-equation

主题中讨论的其他器件:SN6507-Q1

400kHz 表示 RCLK = 30k?

如果我想占空比为40%、VCC = 14.5V、Rdc = 145kΩ?

我想降低静态功耗。 或许降低 fSW 会有所帮助。

--------------------------------------------------------

PS:数据表中是否有任何问题? 占空比与 Rilim 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、您好!  

    我继续并根据您的回复创建了一个新主题、因为这是另一个主题。 请查看下面每个问题的答案。

    1. 400kHz 意味着 RCLK = 30k?
      1. 是的、是这样。
    2. 如果我想占空比为40%、VCC = 14.5V、Rdc = 145kΩ
      1. 是的、为什么要更改占空比?  
    3. 我想降低静态功耗。 或许降低 fSW 会有所帮助。
      1. 即使降低开关频率、电流也不会有太大变化。
    4. PS:数据表中是否有任何问题? 占空比与 Rilim 无关。
      1. 是的、Rilim 应该显示 RCLK = 9.6。 SN6507-Q1数据表已修复/更新。  

    此致!
    Andrew