This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507可支持24V 至3.3V (3W)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1406818/sn6507-sn6507-can-support-24v-to-3-3v-3w

器件型号:SN6507

工具与软件:

你(们)好  

TI 是否对以下器件的 PK 有任何解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是的、SN6507能够支持24V 至3.3V (3W)。  

    此致!
    Andrew