This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:如何判断适合何种海拔应用?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1403391/isom8110-how-to-judge-what-altitude-application-it-is-suitable-for

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

它是否符合海拔5000米的 CCC 认证规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以满足5000m 海拔的 CQC (&而非 CCC)规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道 需要满足哪些参数才能满足5000m 规格?

    隔离等级?  工作温度?  爬电距离?  电气间隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    很抱歉耽误您的时间、请给我们再多天时间联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我不清楚您的问题。

    请注意、海拔高度是取决于实际应用要求的单独参数;海拔高度不依赖于隔离额定值、工作温度、爬电距离、间隙等其他参数 事实上、情况正好相反。 海拔高度会影响所需的隔离额定值和间隙。

    我希望这是明确的。

    谢谢!
    Saleem Marwat