This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:规格检查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1406468/iso1042-spec-check

器件型号:ISO1042

工具与软件:

你(们)好

ISO1042BDWVR 和 ISO1042DWVR 之间有何差异?

目前对新材料的需求是:预计将在 NVIDIA Jetson 上使用的 CAN FD 隔离器。

您可以提供帮助并建议我们选择哪一个使用 ISO1042BDWVR 或 ISO1042DWVR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    "B"器件和非"B"器件之间的区别在于隔离等级。 非"B"器件被 VDE 认证机构视为增强型器件、而"B"器件仅针对基础型隔离进行评级。 请参阅下文"详细信息"部分中捕获的差异摘要;有关更多详细信息、请参阅6.8安全相关认证。  

    此致!
    Andrew